This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:电源问题

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586376/afe5808a-power-supply-issue

器件型号: AFE5808A

在产品的硬件设计过程中、我们排除了 AVDD_ADC、但在硬件和设计审查后未将其连接到 ADE5808A、因此 SPI SDOUT 通道似乎存在问题。 AVDD_ADC 是否影响 SPI 功能? 我们排除它是因为我们只在我们的应用中使用 CW 模式和混频器。
我们发现的另一个问题是 AVDD K1 引脚未提供 3.3V 电压、这如何影响 PCB 的正常功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用 CW 模式、也必须为适当的 SDOUT 提供 AVDD_ADC。  

    您能否 详细说明  AVDD K1 引脚和电路板功能的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 AVDD K1 误连接到 3.3V、但鉴于 AVDD_ADC 根本未连接、我认为这是一个更大的问题。