This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:AFE4950 上用于重要参数测量的相关说明

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950, AFE4950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1587777/afe4950-clarification-on-afe4950-for-vital-parameter-measurement

器件型号: AFE4950

尊敬的支持团队:

我们目前正在开发一款基于 BLE 的健康可穿戴产品、并将 AFE4950 入围在我们的设计中。 我们想确认该器件是否适用于我们的应用。

我对 AFE4950 的功能有一些疑问:

SpO₂ 测量 μ C、心率、心率变异性和血压、是否可直接使用 AFE4950 获取所有这些参数、或者是否需要任何其他算法或软件包?

我们还计划测量 ECG 信号。 您能否分享有关 ECG 电极配置的技术文档或设计指南? 我无法在网站上找到与 ECG 测量相关的详细信息。

非常感谢您对此提供的支持和指导。

谢谢你!!!!

最棒的餐厅  
Hari Prasath P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    AFE4950 和 AFE4950EVM 只能输出原始 ECG/PPG 数据。 TI 不提供用于直接提取 SpO2、心率、心率变异性或血压的其他算法支持。

    有关 ECG 电极配置的详细信息 、请参阅数据表的“8.2.2 典型应用 — ECG“。

    AFE4950 会进行选择性披露、因此如果您仍有其他问题来确定我们的器件是否适合您的应用、请 联系  biosensing_info@ti.com。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    阅读您的回复后、我还有一个问题。

    为了提取 SpO2、心率、HRV 和血压等重要参数、AFE 仅提供原始数据。 如何将此原始数据转换为可读值? 如果您有任何算法或计算方法、请分享它们。 这对我很有帮助。

    此致、  
    Hari Prasath P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    由于 AFE4950 正在进行选择性披露、因此我已通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Payton