This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06

Guru**** 2925210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109, ADS124S06, ADS124S08, ADS124S08EVM, ISO7741, ADS1220, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572796/ads124s06-ads124s06

器件型号: ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS124S08EVM、ISO7741ADS1220、TMUX1109、 TMUX1309

工具/软件:

您好、

我们希望测量具有内置 CJC 的 3 通道 J 型传感器。

 我们可以使用 ADS124S06。? 任何其他选择请提出建议

数据表还提到了 可编程数据速率:2.5SPS 到 4kSPS。 (这是每通道还是分为 6 个通道)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N、

    所有热电偶是否都进行了差分测量、以便每个热电偶需要两个模拟输入?

    您说传感器具有“内置 CJC“-这是 ADC 需要测量的额外传感器吗? 如果是、该传感器的输出电压是多少?

    如果您需要大于 6 个模拟输入、则也可以使用 ADS124S08、它只是 ADS124S06 的 12 通道版本。 这两款 ADC 均用于测量热电偶和其他模拟温度传感器。

    另外、数据表还提到了 可编程数据速率:2.5 SPS 到 4 kSPS。 (这是每个信道还是将分为 6 个信道)?

    是的、采样率实际上是除以您需要测量的通道数。 有关多路复用系统中每通道的转换时间、请参阅数据表中表 13(低延迟滤波器)和 15(sinc3 滤波器)中的第二列。

    有关使用 ts 测量热电偶的更多信息、您也可以参考此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa274a/sbaa274a.pdf?ADC=1759503691895&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    和本应用手册、有关多路复用 Δ — Σ ts 中的转换延迟的信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535a/sbaa535a.pdf?ADC=1759503992126&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    谢谢。

    差分测量。

    关于 CJC、ADC 中是否内置任何选项? (我们正在使用 Jype senor)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N、

    您可以使用 ADS124S0 测量 6x 差分输入 8. 然后

    热电偶测量精度与 CJC 测量精度直接相关。 因此、例如、如果 CJC 测量值的精度为 1%、热电偶测量值也是如此。 因此、您通常需要高精度的传感器来测量 CJC。 ADS124S08 内部温度传感器不是此任务的最佳选择。 大多数客户最终会使用热敏电阻、然后也使用 ADC 测量热敏电阻。 我在最后一篇文章中链接到的热电偶应用手册中展示了这一点。 ADS124S08EVM 上还有一个示例 CJC 电路

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    谢谢。

    浏览  ADS124S08EVM 并找到以下电路。  我们将实现 相同的实现。

    如我们所见、一个通道连接到 热敏电阻、另一个通道连接到 TC 输入。 希望 多个 TC 只需要在热敏电阻通道上运行

     热敏电阻 可以与所有其他 TC 输入分开安装?  

    TC 的是否有我们可以尝试的隔离? PL、建议。

    此外、我们还有另一个应用需要测量来自压力传感器的 4-20mA 环路电流。 我们可以使用下面的原理图吗?

    PL、澄清

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N、

    是否有 TC 的隔离、我们可以尝试使用? PL、建议

    能解释一下隔离的含义吗? 您讨论的是 ADC 和 MCU 之间的数字隔离吗? 还是希望热电偶之间具有共模差异? 如果是、多少? 或者、您可能是指别的什么? 请说明

    此外、我们还有另一个需要测量压力传感器 4-20mA 环路电流的应用。 我们可以使用下面的原理图吗?

    是的、您可以使用提供的原理图看到 ADS124S08 可以测量 4 –20mA 环路。 只需确保分流器上的电压绝不会大于 ADC 能够支持的电压(通常限制为 5V,更多信息,请参阅数据表)  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的建议。

    我们 期望共模电压大于 250V、因此我们希望将传感器与 MCU 部分隔离、以避免任何损坏。

    可以看到、从 ADC 到 MCU 的数字线路数很高、我们只想将传感器器件与 ADC i/p 隔离

    PL、建议  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N

    不同热电偶之间的共模电压是否为 250V? 例如、如果一个热电偶的 VCM = 0V、则另一个热电偶的 VCM = 250V? 如果是、则需要在每个热电偶通道之间进行隔离、即每板 6 个隔离器。  这需要光电隔离器或其他形式的模拟隔离。 您可以查看我们的 TISPxxx 光耦仿真器产品系列、了解相关选项或使用 MOSFET

    或者、您是否希望所有热电偶相对彼此具有相同的 VCM、并且 VCM = 250V 位于控制器接地和热电偶电压之间? 如果是、则数字隔离应解决该问题。 如果需要、您只需使用 4 条数字线路即可运行 ADC:SCLK、DIN、DOUT/DRDY 和 CS。 为此、请使用 ISO7741 之类的器件

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    谢谢。 我们将研究输入隔离、确定哪种适合我们的要求。

    在数字方面、您提到了  4 条数字线路 (SCLK、DIN、DOUT/DRDY 和 CS)、这是 SPI 线路。

    1.但有关 DRDY、START/SYNC、RESET 的情况。 没有这些引脚、我们可以使用该器件吗?

    2. J 型 EMF 为 –8.095 至 69.553mv。 要选择的 PGA 是 32 (FSR)、对吗?

    3、希望设备可以配置为差分和单端的几个通道。

    PL、澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N、

    、但 DRDY、START/SYNC、RESET 的情况如何。 没有这些引脚的任何线路都可以使用器件吗?

    请查看数据表、该文档中已经解答了大部分此类问题。

    J-type EMF 为 –8.095 至 69.553mv。 要选择的 PGA 是 32 (FSR)、正确吗?

    您的最大信号为 69.553mV * 32 = 2.226V。 因此、只要基准电压大于该值、您就应该能够测量信号。 当然、您还需要确保满足数据表中指定的 ADC 输入范围和 PGA 共模范围要求

    希望该器件可配置为差分通道和单端通道。?

    是的、该器件可以支持差分和单端信号。 ADC 始终会在您为 AINP 和 AINN 选择的通道之间进行测量、只要这些信号处于 ADC 的输入范围内并满足数据表中指定的 PGA 共模范围要求、就不管这些信号是多少

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的澄清。

    关于样品,我们的目标是从 3 个通道实现 30sps ,这将是连续的。   

    但不确定如何实现这一点。 您能提出一种方法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N、

    有关您最近提出的问题的更多信息、请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535a/sbaa535a.pdf?ts = 1760274558388&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我们有一项新的要求、即使用一个 ADC 通道 (ADS1220) 测量 3K 型。

    您能提出 TI 的多路复用器件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N

    在多路复用器集成到 ADC 中的情况下、您不使用 ADS124S06 或 ADS124S08 等工具来实现此目的是否有任何原因?

    除了至少 3 个差分通道之外、多路复用器是否有特定要求?

    冷端测量结果如何? 这些测量是否也连接到多路复用器?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我们需要一个能够处理 3 个输入的小型电路板。

    计划将一个通道的 TC 从 MUX o/p 连接、另一个通道的 CJC 模拟类型直接连接到 ADC、而不是通过 MUX 连接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N

    我过去在温度测量电路中使用了 TMUX1109(4 通道差分多路复用器)。 该器件采用 2.6x1.8mm QFN 封装、可实现小巧的整体解决方案

    TMUX1309 是 TMUX1109 的低成本、低额定值版本。 但是、TMUX1309 与 TMUX1109 引脚不兼容

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Bryan。

    我们将检查,一旦完成与 sch 将与您联系.

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N

    谢谢、请在这种情况下开始新主题、因为该新帖子与 ADS124S06 或此主题无关

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我们也使用  ADS124S06 完成了结算。  

    为了进行审核、您可以分享您的电子邮件 ID 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco N、

    你可以点击我的名字 (Bryan Lizon86),然后点击“发送私人消息“。 这样您就可以在公共 e2e 论坛之外与我共享您的信息

    -布莱恩