This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:DAC 选择

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582386/dac0800-dac-selection

器件型号: DAC0800

大家好、E2E 专家:

我想查阅两种 DAC 实现方案:

  1. 使用具有快速设置时间、具有至少 12 位精度和单调性的并行输入的电流输出 DAC。 这适用于直流应用。  满量程直流电流应至少为 12mA。  这适用于直流应用、因此使用频闪、而不是时钟。
  2. DAC 将用于 DDS 应用。  采样频率将为 166 2/SFDR 3MHz、需要一个并行接口、至少 14 位精度((80dB SFDR、输出约为 80MHz、166 2/3 时钟)、以及快速输入至输出稳定时间。

两者都应具有尽可能小的尺寸和尽可能低的功耗。