This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:ADS131M02 的无噪声分辨率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS131M02, ADS1235, ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1588047/ads131m02-noise-free-resolution-of-ads131m02

器件型号: ADS131M02
Thread 中讨论的其他器件: ADS1235、 ADS1234、ADS1232

您好:

我引用 ADS131M02、并试图了解假设使用双层 PCB、我可以获得什么无噪声分辨率。

我的应用与此处 www.ti.com/.../sbaa532a.pdf 所示的应用类似、 需要我准确检测电桥电压并以精密、无噪声的方式显示。

如需了解 Δ — Σ ADC 的高级技术规格、我可以想到:

斩波稳定 PGIA (1x 至 64x)
在 0.1Hz 时为 6nV/√Hz(无 1/f 噪声)(64 倍)
500pA 输入电流、增益> 1
Δ — Σ 模数转换器的噪声规格
线性误差:0.0007% FS
无噪声分辨率:高达 23 位
2 或 4 通道差分多路复用器
通过校准实现可扩展的输入范围
±5mV 至差分±2.5V
可扩展 VREF 输入:高达模拟电源
可选字率:每秒 6.25 至 3840 个样本 (SPS)
可选 50Hz 或 60Hz 抑制
电源配置
VA+=+5V;VA-= 0V;VD =+3V 至+5V
VA+=+2.5V;VA-=–2.5V;VA+ VD =+3V 至+5V
VA+=+3V;VA-=–3V;VD =+3V

您可以在产品选择方面提供任何帮助吗?

此致、

Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    关于您的要求、在噪声、无噪声分辨率等方面、ADS131M02 并不是一个好选择、因为 ADS131M02 也不支持外部电压基准、当增益高于 4 时、绝对输入电压限制为 AVDD-1.8V。  ADS1235 应该是适合您的应用的 ADC。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的答复。

    ADS125 价格昂贵、无法达到我们的价格目标。

    我可以考虑同时具有 32 位 Cortex M0+和 24 位 Δ — Σ ADC 的混合信号 SoC?  

    但是、我需要了解这种混合信号 32 位 MCU 的无噪声分辨率是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal Zala:

    您在原始帖子中引用的规格来自 CS5532 / CS5534。 这些已停产的器件实际上比 ADS1235 更昂贵。 因此、ADS1235 实际上是实现这些非常高性能规格的相对优势。 否、在 MCU/SoC 中、ADC 无法提供这种性能水平

    您也可以考虑使用 ADS1232 或 ADS1234、但这些 ADC 的采样速率高达 80SPS

    或者、您仍然可以使用 ADS131M02、但噪声性能不会像 ADS1235 那样好。 如果成本是系统中最重要的因素、那么这可能是必要的权衡

    通过我们的在线培训内容、了解有关 ADC 噪声的更多信息: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=6117424453001。 此链接指向提供有关信号链噪声的详细信息的 15 个视频中的第一个视频

    -布莱恩