Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS131M02, ADS1235, ADS1234
器件型号: ADS131M02
Thread 中讨论的其他器件: ADS1235、 ADS1234、ADS1232
您好:
我引用 ADS131M02、并试图了解假设使用双层 PCB、我可以获得什么无噪声分辨率。
我的应用与此处 www.ti.com/.../sbaa532a.pdf 所示的应用类似、 需要我准确检测电桥电压并以精密、无噪声的方式显示。
如需了解 Δ — Σ ADC 的高级技术规格、我可以想到:
斩波稳定 PGIA (1x 至 64x)
在 0.1Hz 时为 6nV/√Hz(无 1/f 噪声)(64 倍)
500pA 输入电流、增益> 1
Δ — Σ 模数转换器的噪声规格
线性误差:0.0007% FS
无噪声分辨率:高达 23 位
2 或 4 通道差分多路复用器
通过校准实现可扩展的输入范围
±5mV 至差分±2.5V
可扩展 VREF 输入:高达模拟电源
可选字率:每秒 6.25 至 3840 个样本 (SPS)
可选 50Hz 或 60Hz 抑制
电源配置
VA+=+5V;VA-= 0V;VD =+3V 至+5V
VA+=+2.5V;VA-=–2.5V;VA+ VD =+3V 至+5V
VA+=+3V;VA-=–3V;VD =+3V
您可以在产品选择方面提供任何帮助吗?
此致、
Krunal