This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:建议为具有 Agilex 5 SoC 的定制电路板使用高电流 256 通道或多通道 ADC

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A, DDC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574031/ddc2256a-recommendation-for-high-current-256-channel-or-multi-channel-adc-for-custom-board-with-agilex-5-soc

部件号: DDC2256A
主题中讨论的其他器件: DDC3256

工具/软件:

在我们的定制电路板设计中、我们的目标是能够支持约为的输入电流的 ADC 每通道 20µA 总计 256 个通道 、与连接 Agilex 5 SoC

之前、我们使用的是 ADAS1135 ADC 、仅提供 每通道 755nA 这不足以满足我们的电流信号要求。

我们建议您选用符合以下规格的合适替代 ADC:

  • 每通道输入电流:~20µA

  • 总通道数:256(或最接近的可行配置)

  • 兼容 Agilex 5 SoC 接口要求(LVDS、SPI 或并行(如适用))

如果单个 256 通道 ADC 不可用、请建议使用来确定可行的实施方案 多个通道数较少的 ADC (例如,两个 128 通道 ADC)、包括:

  1. 菊花链或并行连接策略 连接到 Agilex 5 SoC

  2. SPI/LVDS 接口分配 常用方法

  3. 同步方法 以确保在所有通道上同时采样

  4. 参考设计或连接原理图 说明了通道布线和功率注意事项

非常感谢为低通道数 ADC 方法提供详细的连接图或参考实现指南、从而加快我们的电路板设计和集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待您的回答。 请提供上述细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请就上述问题提供反馈意见。 此外、请分享这两款器件的完整数据表 DDC2256A DDC3256 器件。