This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:询问用于将外部 64 通道电流连接到 DDC264EVM 的定制电桥 PCB(和连接器)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589222/ddc264evm-inquiry-about-custom-bridge-pcb-and-connectors-for-interfacing-external-64-channel-currents-to-ddc264evm

器件型号: DDC264EVM

我正在准备一个使用 DDC264EVM 测量来自外部 TEG 的电流的实验。

在我们的设置中、TEG 已经包含了自己的传感电路、我们想对其进行布线 64 条电流输入检测线路 从 TEG 直接传输到 DDC264EVM 的模拟输入端。 从用户指南和原理图中、我了解 DDC264EVM 主板及其模拟输入板 (AIB) 通过连接 Meg-Array 连接器 FCI_CONN_84500 和 84501-101LF 。

为了连接 TEG 与 EVM、我们正在考虑使用一个中间器件 桥 PCB 、其中:

  • 一侧携带与 DDC264EVM 主板 (FCI_CONN_84500/84501-101LF) 和兼容的相同 Meg-Array 连接器

  • 另一侧有一个 FPCB 连接器、可与我们 TEG 上的连接器配合使用、

因此、该电桥板只需将 64 条电流输入线从 TEG 转发到 DDC264EVM。

我想就以下几点征求您的建议、特别关注定制制造:

  1. 是否可以通过 TI 或通过任何 TI 推荐的设计/制造合作伙伴将此类桥接 PCB 作为付费/定制服务进行设计和制造? 如果是、您能告诉我申请此类定制电路板的相应联系人、流程或渠道吗?

  2. 或者、TI 是否已经提供任何相关信息 通用桥接器/适配器板或参考设计/示例 这样可以将外部 64 通道传感器板直接连接到 DDC264EVM?

  3. 如果 TI 既没有现成的电路板、也没有定制电路板服务、用户是否可以使用这些 Meg-Array 连接器设计和构建自己的电桥 PCB 来连接 DDC264EVM? 在这种情况下、我希望在信号完整性、允许的堆栈高度、接地/布局等方面提出任何建议或注意事项
    此外、连接器型号相关 FCI_CONN_84500 和 84501-101LF 我们是否可以通过 TI 购买这些器件、也可以直接从连接器供应商 (Ampheno/FCI) 或标准分销商(如 Digi-Key 或 Mouser)获取这些器件?

总之,我们想知道是否 可以通过 TI 或其合作伙伴定制用于将 TEG 与 DDC264EVM 之间的 64 个外部电流输入通道连接的电桥 PCB ,如果没有,我们是否可以安全地购买相同的连接器和设计我们自己的板.

非常感谢您的支持、如果您对我们的设置有任何其他帮助、请告诉我。