This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1243:在冷态下启动更长

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1243, ADS1243-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1588579/ads1243-longer-start-up-when-cold

器件型号: ADS1243

你(们)好 我一直在研究我们的一种使用 ADS1243(采用陶瓷 DIL 封装的 HT 版本)的设计偶尔会出现配置问题。

在此应用中、ADC 的电源是受控的。 我之前确定在上电后需要等待大约 64ms、然后再尝试使用 SPI 总线配置 ADC。 这是为了留出时间让 (4.9152MHz) 晶体振荡器启动+ ADC 复位和启动。 正常软件中的设置使用两倍此值。

然而、有时这 125ms 不起作用。 经过深入测试后、我发现 ADC 在冷态时的启动行为出乎意料。 有时启动时间会更长、高达接近 200ms、这不是因为晶体振荡器启动所需的时间更长。

测试软件的作用是、在等待 25ms 后、它重复尝试访问 ADC — 读取芯片 i/d — ,直到这个成功(接收到预期值)、然后将 ADC 配置为连续采样模式。

2 个“屏幕截图显示了 SPI clk。 以绿色显示的电源、以红色显示的 ADC 晶体时钟。 第一种是在室温下;第二种是使用冷冻喷雾冷却 PCB 的 ADC 区域后。 在第二个示例中、您可以看到 SPI 重试周期长得多(本例中为 148ms)、但晶体振荡器启动时间大致相同。

这种行为对我来说是一个很大的惊喜。 部署使用 ADS1243 的产品时,它不会处于低温条件,因此此问题仅在工厂测试期间发生,因此这不是真正的问题 — 正常软件的延迟将增加到 500ms。

此致、

Simon W.

20251117-0001-room_temp_w_SPI.png

20251117-0002-cold_148ms_SU_time_w_SPI.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon Wilkinson

    感谢您提请我们注意这一点。 我不知道 ADS1243-HT 在低温下有任何启动问题

    • 您能解释一下电路板达到的温度吗? 您是否能够在温度更受控制的温控室中重现此行为、而不是使用冷冻喷雾?
    • 如果您控制温度、通电时间是否会随着温度的升高而大致呈线性下降(但仍然比正常时间长)? 或者这更像是一个“步骤“的变化,突然这种行为完全消失了? 如果是后者、在多大的温度下会发生这种情况?
    • 您是否在多个电路板/器件上看到过这种行为?
    • 您是否会看到这是一个新问题、即您的其他设计也使用了 ADS1243-HT、但现在出现了这个问题? 这是否是生产中的产品/系统的问题? 还是这是您使用此 ADC 的第一个设计?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    非常感谢您的答复。

    (1) 我没有使用过温度室,但我的想法发生了。 我们现在在现场看到了这个问题。 带有 ADC 的 PCB 位于金属管内、PCB 上还有一个读数为 14 摄氏度的 CPU。这个温度对我来说很有意义、因为在我第一次喷洒冷冻剂之后、它没有显示问题、但只有在它预热了几 (10 - 30) 秒后才会显示问题。

    (2) 我做了高温测试,这是很好的。 启动时间明显增加 — 请参阅下图。
    更明显的是、之后、随着 PCB 再次冷却、启动时间会再次缩短。
    较长的启动时间(不在这些结果中)是非法值、例如、可能是 60ms、57ms、61ms、 185. ms、62ms 等

    (3) 是的、我们在其他电路板上看到了这种行为:2 在我的测试设备中、3 在现场。

    (4) 是的、这是一个新问题。 我们已经使用 ADS1243HT 多年、但它的使用方式目前有所不同、在新设计中、因为我们之前在电路板上电、然后在几秒钟后进行 ADC 初始化(此过程没有问题)。 现在 ADC 电源是直接控制的、因此打开电源和与 ADC 通信之间的时间更加明显。

    我们预计在生产过程中不会出现此问题、因为产品将安装在温度为 30°C 或更热的地方、并且在室温 (20°C) 或更高温度下未发现此问题。

    Simon




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon Wilkinson

    您在该设计中使用的是什么晶体? 能否提供器件型号

    您是否可以尝试使用分立式时钟振荡器而非晶体来查看情况是否有所改善? 怀疑晶体+ ADC 时钟发生器电路+负载电容器可能会导致该问题、因此我们至少要排除这一问题

    最后、我知道您只是指出这种行为吗? 你的最后一篇文章说,你不希望在生产中看到这个问题,这意味着你不一定需要一个解决方案。 因此、我不清楚您是否只是让我们知道这种行为、以防我们不知道、 或者您是否希望我们进一步调查(可能需要 FA)?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.会做 — 我正在等待信息。
    2.我认为这不是原因,但最好排除这一点。 我将尝试在下周完成此操作(被测设备目前正在被其他人使用)。
    3.是的,只是把这个问题提请你注意,例如,如果你已经知道它和 poss。 (假设)有一些图表(例如,概率与温度)。 对于我们来说、(a) 产品使用起来不会太冷、(b) 可以更改固件、以便有更多时间成功启动。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon Wilkinson

    好的、感谢您的澄清

    告诉我测试结果

    -布莱恩