This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:菊花链连接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589546/ads131e08-daisy-chaining

器件型号: ADS131E08

您好:

我目前正在寻找一款可以测量多个差分通道以测量 Rsense 电流测量的器件。 由于需要大量通道、我们正在寻找一款能够将测量以菊花链形式连接的器件。

我找到了 ADS131E08、看起来很棒。 我在论坛上看到、可以用菊花链方式连接这些器件、但数据表中没有提到这一点。

有关如何以菊花链形式连接器件的机制、请参阅一些文档吗?

此外、有关可通过菊花链连接的器件数量(和最大通道数量)的限制的任何信息都将很好。 如果有这方面的注意事项(比特率,时钟速度等)、您能提供一些示例吗?

您是否还能回答是否可以采用菊花链式评估板 (ADS131E08V2EVM)?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    在 ADS131E08 数据表中、10.1.3.3 菊花链配置部分显示了您需要的所有信息。 请参阅下面的屏幕截图:

    链中的器件越多、遵守设置时间和保持时间就越具挑战性、数据表中的同一节介绍了一种简单的方法/公式、以根据数据速率和 SCLK 频率确定可通过菊花链方式连接在一起的最大器件数。

    是的、您可以使用多个  ADS131E08V2EVM 进行测试、但 EVM GUI 软件不支持这些功能、您可以使用您自己的微控制器和代码与 EVM 进行通信。

    BR、

    Dale