This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:外部电流源设计建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1588970/ads131m08-external-current-source-design-recommendations

器件型号: ADS131M08

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用 ADC 通过外部电流源进行 RTD PT1000 测量。

请建议设计精密电流源的方法。

此致、
Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sahil Nayak:

    我建议您在  TI 放大器 E2E 论坛上发布有关外部电流源 的问题、因为您必须使用放大器来解决这个问题。  

    您仍可以在此处发布有关 ADC 的问题、因为这是数据转换器的论坛。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    注意、感谢您的快速响应。

    您能否建议使用没有内部 IDAC 且具有 REFP 和 REFN 引脚的 ADC 来连接基准电阻器进行 RTD 测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sahil Nayak:

    对于您需要的同步采样 ADC、ADS131M08 可接受外部电压基准。 ADS131E08 是 VREFP/VREFN 的另一个选项。

    BR、

    Dale