This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:无法查看偏移寄存器调整对 DAC 输出的影响

Guru**** 2767025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589140/dac3283-unable-to-see-the-effect-of-offset-registers-adjustment-on-the-dac-output

器件型号: DAC3283

您好:  

以下 TI DAC 的输出为 DAC3283IRGZT、在–55dBm 杂散下。 我们正在尝试通过调整偏移寄存器 0x14、0x15、0x16、0x17 来消除该值或至少将其减少。 我们最初将 0xB1 写入寄存器 1、然后写入以下内容:  

CONFIG22 0x16 0xF8 通道 A 偏移的高 5 位(移位 7:3)
CONFIG23 0x17 0x00 通道 B 偏移的高 5 位+ sif4/clk 位 (B=0)
CONFIG21 0x15 0x00 B 偏移的低 8 位 (B=0)
CONFIG20 0x14 0xFE 偏移量的低 8 位— 最后写入以应用

我们尝试了上述序列、但发现对 DAC 输出没有影响。  

我们还尝试了上述所有 4 个寄存器的零、但仍然看不到任何差异。  

我们确认了我们与正确的 DAC 通信、因为我们能够通过写入不同的寄存器来更改增益。

我们尝试在 CONFIG1 中启用 QMC_CORRECT_ENA 位、但这似乎会完全终止输出、包括本底噪声、即使在 CONFIG27 至 CONFIG30 中设置了默认增益和 PHASE 位也是如此。 这毫无意义。

下面是我们尝试的一些值:  

DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x01 0xb1   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x14 0xff   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x15 0xff   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x14 0xff   


DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x17 0xf0 -
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x16 0xf0 -
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x14 0xff -


DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x01 0xF1  

DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x17 0x00   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x16 0x00   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x15 0x00   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x14 0x00   


DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x01 0xb1   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x17 0x78   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x16 0x78   
DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x15 0xff   
 DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x14 0xff   


DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x16 0xF8

 DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x17 0

DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x15 0 -

DAC_CONFIG_WRITE_REG 0x14 0xFE  

 

任何人都能验证我们是否遗漏了任何信息吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    顺序正确。 我想再次检查您对取消刺激的期望。 失调电压用于消除 UV 电平下 I 和 Q 信号上的直流失调电压。 这是为了确保在进入调制器时消除 LO 偏移。 请建议您的杂散是否是进入调制器的 LO 偏移。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kang、在混频器输出端看到了杂散。 混频器接收来自 DAC 的 I 和 Q 信号以及来自 LO 的信号。 此时、我们只怀疑杂散来自 DAC、可能会认为调整失调电压会减少杂散。