This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:输入电压额定值和输入电流额定值

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589495/dac121s101-input-voltage-rating-and-input-current-rating

部件号: DAC121S101

您好、

我们在一个应用中使用了 DAC121S101、其中输入电压可能会比电源电压高 377mV。 这超出了该器件的 (Vsupply + 0.3V) 额定值 77mV。

 

但是、我们有 61.9 Ω 串联电阻器、可将电流限制为 377mV/61.9 Ω= 6.1mA。 这低于 10mA 输入电流额定值。  

 

如果超过了输入电压额定值但未超过输入电流额定值、是否仍存在器件损坏的问题?  

 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    该电流处于器件的电流限值范围内、这是可以接受的。  我建议进行良好的系统设计、以限制可能发生这种情况的时间段。  您还可以考虑在电源与引脚之间添加一个二极管、以便在输入电压超过电源电压时激活一个二极管。  该二极管将与器件内部的 ESD 保护二极管并联、并进一步减少流经器件的电流?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢保罗! 这是很好的听到 — 77mV 超量是瞬态的(发生在电源阶跃负载时)并且仅在严格的极端值分析条件下。 听起来考虑以上所有内容、就没有设备损坏问题。