This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:申请 CS5524-ASZR 的表单、适合、功能替代 (Cirrus Logic)

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1254, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590329/ads124s06-request-for-form-fit-function-alternate-for-cs5524-aszr-cirrus-logic

器件型号: ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS1254ADS124S08

您好的团队、

我们目前正在使用 CS5524-ASZR (24 位 Σ — Δ ADC) Cirrus Logic 达到最佳性能。

但是、此器件已标记为 最晚可采购期限 而且很快就会过时。

为了确保我们产品线的连续性、我们正在寻找一款 与 Form、Fit 和 Function (FFF) 兼容的替代方案 符合以下主要规格:

  • 分辨率: 24 位 Σ — Δ ADC
  • 通道: 4 个差分输入
  • 接口: SPI
  • 封装: 24-SSOP 或等效产品
  • 电源电压: 5V 模拟/数字
  • 工作温度: –40°C 至+85°C

 

如果您有合适的替换件或可以推荐等效部件、请告知我们。 此外、请将数据表和供货详情分享给推荐的替代产品。

设计地点:美国。

数量:10K/年

应用:传感器接口。

感谢您的支持。 我们期待您的答复。

此致、
Ramakrishna。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ra Krishna:

    我们没有 CS5524 的引脚对引脚替代产品。 CS5524 对于 SSOP 来说有点奇怪、它几乎是正方形的? 例如、ADS1254 可能是我们使用的最接近的器件 (SSOP-20、4x 差分输入、SPI、24 位 Δ — Σ)-但是、封装尺寸当然不同。 它们也有非常不同的引脚排列、并且 ADS1254 没有 PGA

    或者、 您在本文中引用的器件 (ADS124S0x) 可能是 CS5524 的更好替代器件、因为 ADS124S08 包含 PGA、6 个差分通道并采用 TQFP 或 QFN 封装。 由于 ADS124S08 上仅需要 4 个差分通道、因此其他 2 个差分输入(4 个模拟引脚)可用作 GPIO、例如在您需要控制外部电路时

    如果您想了解有关此器件的更多信息、请告诉我

    -布莱恩