This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:问题增益 — 益-益不成和代人保险公司

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590333/ads124s08evm-problem-gain-einstellungen-und-deren-messergebnisse

器件型号: ADS124S08EVM

Sehr geehrte Damen und Herren

ICH habe von Ihnen das ADS124S08EVM 电路板 bezogen und benutze ihre Delta-Sigma ADC 评估软件。 AUF Pin 1 und 4 des J7 habe ich eine Spannung von 100mV adaptiert. MIT den Eingängen AIN1 和 AIN0 möchte 死亡 Spannung messen。   Dabei benutze ich die interne Referenczspannung von 2,5 V . Sofern ich PGA 启用 aktiviere 和增益 1 bekomme ich  在德尔分析引擎的 Delta-Sigma ... Die Werte und im Time Domain - Diagram Die richtigen Spannungswerte dargestelt. WENN ich zum Beispiel auf 增益 16 stelle, wird im Diagrmm Spannungswerte für “Volts “ bei ca 187mV und “Volts (Input referred )“ von 11,7mV dargestellt。  Das wäre ein Verhältnis 0.53 oder 0.117.    哇塞的 kommt 死了吗?  

ICH ABE DIE 寄存器 INPMUX = 0x10、PGA = 0x0C 且 REF = 0x19 gestellt。 ALLE anderen Register haben die default-Werte。

Vielen Dank!

制造

Udo Weidung  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udo Weidung:

    您能用英语发帖帮助我们更快地回答您的问题吗? 谢谢!

    -布莱恩