This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:与偏置控制器 AMC7834 相关的问题

Guru**** 2912770 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590156/amc7834-queries-related-to-the-bias-controller-amc7834

部件号: AMC7834

您好、

我在设计中使用偏置控制器 AMC7834 来偏置射频驱动器放大器和功率放大器。  

我对此有一些疑问:

1) 我不使用辅助 DAC 输出–AUXDAC (1、2、3 和 4)。 我是否可以让它们保持未连接状态?

2) 除 AUXDAC 外、AVCC 是否为其它任何设备供电? 如果没有、当我们不使用 AUX DAC 时,如何处理此电源引脚 — 我是将其与 AVDD 连接还是将其保持未连接状态?  

3) 模拟输入通道–ADC (1、2、3 和 4) 未使用。 我是否可以让它们保持未连接状态?

4) 在我的设计中、双极 DAC 对的输出范围是–5V 至 0V  

  a.这是否意味着我必须将 AVSS 引脚与–5V 电源连接?  

  b.数据表提到–“拉电流或灌电流、AVDD 或 AVSS 的余量为 300mV、 压降< 25mV。“

  在确定 AVDD 和 AVSS 的稳压器的电压值 及其灌电流和拉电流能力方面、这种说法意味着什么?

5) 数据表提到: “散热焊盘应连接到与 AVSS 引脚相同的电位、以实现最佳散热。 或者、散热焊盘也可以保持未连接状态。“  

将散热焊盘连接到 AVSS 引脚(即–5V)如何有助于实现理想散热?  
我们通常在散热焊盘下方提供散热过孔。 然后、这些散热过孔连接到 PCB 中的多个接地平面。 这有助于有效地共享多个接地层之间产生的热量。  

那么、将散热焊盘连接到一个 AVSS 引脚如何有助于提高热性能? 如果我将散热焊盘与接地平面(AGND 和 DGND 引脚)连接、这不是更好的选择吗?


此致、
Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binayak:

    1) 您可以将这些 AUXDAC 引脚保持未连接状态

    2) 我建议将 AVCC 连接到 AVDD。  

    3) 您可以将未使用的 ADC 输入保持悬空状态

    4) 您需要在 AVSS 缓冲器上留出一些余量以实现整个输出范围。 AVSS 上的余量至少为 300mV、因此为–5.3V。 不过、–5.5V 可能更容易找到。 由于您使用的是负范围、因此不需要 AVDD 上的余量。  

    5) 我相信散热焊盘在内部连接到 AVSS。 在这种情况下、您不需要将其接地。  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erin!