This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:关于 ADS1283 的低频带输出频谱的细节是什么

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590180/ads1283-what-is-the-detail-about-low-frequency-band-of-output-spectrum-for-ads1283

器件型号: ADS1283

TI 专家、您好

 

在我们的 ADS1283 定制设计中进行了输出频谱测试。 一切都如数据表所述正常、但 0.1Hz~0.2Hz 频段。 它表明它比上频高大约三倍。 ADS1283 可在 250sps、16 倍增益、输入短接下工作。 性能是否正常? TI 能否如第二张图片所示提供 ADS1283 低频带的详细输出频谱 (0.1Hz~1Hz)?

 

此致

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    如果禁用 PGA 斩波、您将看到低频噪声增加、这与您的图类似。  启用 PGA 斩波后、低频时的噪声不应该增加、我能够在实验室中验证这一点。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas

    实际上是启用了 PGA 斩波。 这个问题是否还有其他可能性? 例如接地噪声或任何其他噪声

    BR

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    我采集了超过 1000 秒的数据、确实看到了频谱中的一些低频移。  这很可能是器件的热漂移造成的;温漂为 30nV/C、并且温度在此时间间隔 (23C+/–5C) 内不受控制、并在 HVAC 打开和关闭时跳跃。

    典型结果如下:

    如果 ADC 位于相对于环境温度升高的外壳中、则这些结果可能会更糟。  在这种情况下、可能会存在更高的温度梯度、从而导致电路板上产生热电偶电压、从而进一步增加这些类型的漂移。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    第二张 没有显示低频频带有任何增加的图是否来自 8192 数据 FFT? 或在 250sps 下大约 32 秒的数据?

    BR

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    我采集的原始数据是超过 8192 个样本、 在 250sps 数据速率下为 32 秒。

    第二组数据是在 250sps 下超过 262144 个样本、或约 18 分钟(1048 秒)的数据、这开始显示了热漂移的影响。

    如果器件上有大量湍流气流、您还可以在更短的测量周期内看到热效应。

    此致、
    Keith