This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232 的无噪声分辨率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS1235, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591079/ads1232-noise-free-resolution-of-ads1232

Thread 中讨论的其他器件:ADS1232ADS1235、ADS1232REF

如果无噪声分辨率与 ADS1235 相似/相当/相同/更好、我可以探索 ADS1232  

我提到了 ADS1232 产品数据表、如下所示:

19.2 位无噪声分辨率(增益= 64)

RMS 噪声:

10SPS 时为 17nV(增益= 128)

80SPS 时为 44nV(增益= 128)

参考下面取自 ADS1232 DS 的屏幕截图、我看到 17.2 位显示为无噪声分辨率。

我有以下其他问题、请您注意:

  1. 表 6-1 有一个说明  峰峰值噪声数据基于直接测量。 您能帮助我了解此应用手册的含义吗?我在为我的应用考虑使用 ADS1232 时应该如何对其进行解释?
  2. 您能帮助我了解如何确定给定应用所需的 SPS 吗?  
  3. 我的要求是、要尽可能稳定地显示 ADC 测量的电压、而显示器必须在 ADC 输入值变化时立即更新读数? 似乎 80SPS 应该可以正常工作、因为人眼无法检测到 ADC 输入的变化(如此速率)。
  4. ADS1232 的时钟源是否对获得表 6-2 中所示的最佳无噪声分辨率有任何作用?
  5. 我看到 ADS1232 具有内部 OSC、主机 MCU 也可以馈送所需的时钟。 显然、问题是、如果 ADS1232 有自己的内部 OSC、为什么我会从主机 MCU 将时钟馈送到 ADS1232?
  6. ADS1232 的双层 PCB 应能获得 表 6-2 中所示的最佳无噪声分辨率?

感谢您帮助我解决上述问题。

等待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Krunal Zala

    我将您的原始帖子一分为二、因为这是 ADS1232 特有的

    我们将在接下来的 1-2 天内回复您、感谢您的耐心等待  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    问题:

    1,峰 — 峰噪声数据通常指定为 6*RMS 噪声。  然而、对于 ADS1232、在实验室中测量了大量器件样本、以确定更准确的峰峰值噪声规格。  例如、看表 6-2、增益=1、测得的 RMS 噪声为 1.36uVrms。  理想的峰峰噪声估计值为 6*1.36uV、即 8.16uVrms。  然而、在 12.5 秒周期内测量的实际噪声为 8.3uVrms。

    2. 这些零件的大多数应用将使用 80sps 模式,然后在代码中使用一个额外的移动平均滤波器,以使结果更加平滑。  ADS1232REF 板也使用此方法、可获得非常好的响应时间、从而实现视觉显示。

    3. 见答案 2.

    4. 不能、使用内部振荡器或外部时钟源、您将获得相等的噪声结果。

    5. 使用外部时钟源 可实现从 0.41sps 到 130.2sps 的更宽范围的转换数据速率。

    6. 4 层电路板更容易获得数据表性能、而且很多时候可实现更小的电路板布局、但成本通常高于 2 层。  评估板使用 2 层、能够获得数据表性能。  关键在于元件布局和接地平面的使用;确保数字信号布线远离模拟输入、并将电源旁路电容器尽可能靠近 ADC 封装和电路板上的任何其他器件放置。  如果您喜欢使用 2 层板、可以使用评估板作为示例。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau120b/sbau120b.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用