This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC3xRF5xEVM 工具的 50 Ω 端子

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589715/adc32rf55-50ohm-term-for-adc3xrf5xevm-tool

器件型号: ADC32RF55

您好、  

在 50 Ω 项中、数据表中 0x7B 处的寄存器映射状态为“两个寄存器需要设置为相同的值。“

当在 ADC3xRF5xEVM_v2.1.2.exe 中为 INA1 和 INA2 选择 50 Ω 项时、寄存器日志会显示其正确地处理写入 (0x07B、0x21)。

另一方面、当在 INA1 和 INA2 的 50 Ω 项内按下器件启动时、寄存器序列显示了对写入 (0x07B、0x20) 和写入 (0x07B、0x00) 的处理。

这可能是工具中的错误吗? 如果是 bug、我应该手动更正它吗?

image.png

 

谢谢、  

松岛俊也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunya、

    在配置结束时切换 50Ω 终端选项并按如下方式使用。 如果您在启动运行之前设置它、我认为它不起作用。 简而言之、是的、手动纠正它。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase、

    谢谢你。

    为了确认、将使用此工具创建的寄存器写入 FPGA 时、序列是否会如下所示?

     启动序列(包括最后几秒的延迟)  
     写入 50Ω 寄存器设置。


    谢谢、Shunya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。