This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7041:通信问题

Guru**** 2913400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590344/ads7041-communication-issue

器件型号: ADS7041

团队、  

客户有一个新项目、涉及使用 ADS7041IDCUR ADC 进行 NTC 温度检测。 但是、他们目前在伺服驱动器测试过程中遇到问题。 一旦 OMAP138 处理器通过 SPI 与 ADC 通信、需要重新启动以进行恢复、就可以关断伺服电机驱动器。

您能帮助我回顾一下电路设计、看看有没有任何潜在问题吗? 或者告诉我还有什么信息。 您需要更好地了解背景。 谢谢。  

此致
Brian
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否分享有关导致伺服系统关闭的确切情况的更多信息? 从 ADC 的角度来看、鉴于这是一款非常简单的器件、因此不应考虑很多因素。 从初始描述来看、更有可能是控制器问题、而不是 ADC 问题。

    首先、您能否提供控制器和 ADC 之间通信的原理图和逻辑捕获结果?

    此致、
    Joel