This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:申请 ADS7044IRUGR 的备选器件

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7047, ADS7044, ADS7054, ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1587857/ads7044-request-for-alternate-parts-for-ads7044irugr

器件型号: ADS7044
主题中讨论的其他器件: ADS7054、ADS7047 和 ADS7057

我们目前正在设计中使用 ADS7044IRUGR (12 位 ADC)、并正在寻找三个具有类似电气规格和机械尺寸的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamali、

    ADS7044 具有许多引脚对引脚替代方案、这些替代方案在速度和分辨率方面各不相同。 我在这里列出了一些可能的选项。 如果您可以指定要查找的关键参数、我可以提出更有针对性的建议。  

    参数

    ADS7044

    ADS7054

    ADS7047

    ADS7057

    说明

    超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位| 1MSPS |全差分

    14 位 1MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC

    12 位、3MSPS、差分输入、小型低功耗 SAR ADC

    14 位 2.5MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC

    分辨率(位)

    12

    14

    12

    14

    采样速率 (max)(ksps)

    1000

    1000

    3000

    2500

    输入通道的数量

    1.

    1.

    1.

    1.

    接口类型

    SPI

    SPI

    SPI

    SPI

    都有效

    SAR

    SAR

    SAR

    SAR

    输入类型

    差分输出

    差分输出

    差分输出

    差分输出

    基准模式

    SUPPLY

    SUPPLY

    SUPPLY

    SUPPLY

    功能

    小尺寸

    小尺寸

    小尺寸

    小尺寸

    工作温度范围(°C)

    –40°C 至 125°C

    –40°C 至 125°C

    –40°C 至 125°C

    –40°C 至 125°C

    封装类型

    VSSOP/X2QFN

    X2QFN

    X2QFN

    X2QFN

    引脚数

    8.

    8.

    8.

    8.

    封装面积 (mm^2)

    2.25/6.2.

    2.3.

    2.3.

    2.3.

    封装尺寸(长 x 宽)(mm)

    1.5 x 1.5/2 x 3.1

    1.5 x 1.5

    1.5 x 1.5

    1.5 x 1.5

    功耗(典型值)(mW)

    0.3

    3.6.

    4.0

    1.5

    SNR (dB)

    71.0

    79.6.

    72.9

    79.6.

    链路状态

    编程

    编程

    编程

    编程

    此致、

    Jiyah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您提供备选方案 ADS7054 ADS7047 、和 ADS7057 仿真能力。

    查看规格后:

    • ADS7054 ADS7057 用户体验 14 位分辨率 这与我们对的要求不一致 12 位分辨率
    • ADS7047 需要 最小模拟电源电压为 2.35V 而我们的设计的运行频率 1.8V 因此不适合我们的应用。

    您能否建议符合以下关键参数的替代方案?

    • 分辨率: 12 位
    • 模拟电源电压: 1.65V 至 3.6V
    • 接口: SPI
    • 封装: X2QFN 或 VSSOP(首选相同封装)

    期待您的建议。

    此致、
    Kamali K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamali、  

    最好的替代方案 仍然是 ADS7054 和 ADS7057。 尽管额外的位具有更高的分辨率、但额外的位可以忽略不计。

    此致、

    Jiyah