Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS1299
您好、
我在设计中使用 ads1299。 我想知道它的最大 SPI 速度是多少? 我在 STM32 控制器中设置了 SPI 速度 5.625Mbit/s 并且它可以工作。 但当我将其设置为 11.25Mbit/s 时、似乎我无法从 ads1299 获取数据、传输的数据是不可读的。 我的 ads1299 的晶体振荡器频率为 2.048MHz。
此致、
Junzhe