This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416-08EVM:DAC81416-08EVM GUI 中的“Problem launching script“窗口

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81401, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586197/dac81416-08evm-problem-launching-script-window-in-the-dac81416-08evm-gui

器件型号: DAC81416-08EVM
主题中讨论的其他器件: DAC81401DAC81416

 

在尝试启动脚本窗口“python 2.7 not detecte...“时、我遇到以下错误

我在 PC 上安装了 python 2.7

 

 

image.png


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    脚本工具在 GUI 中不工作、给您带来不便深表歉意。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过其他方式编写脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我们已经有适用于 DAC81401 及其系列器件的 python 示例代码。 DAC81416 和 DAC81401 具有类似的读取/写入图形。 您可以下载代码、根据需要对其进行修改、然后使用它。  

    链接 —  https://dr-download.ti.com/secure/software-development/driver-or-library/MD-oDvF2zKjqm/1.0.0/DACx14xx-DTFI-python-driver_with_manifest.zip

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我尝试运行函数 regRead、python 程序针对我尝试读取的任何寄存器返回 0xFFFF。

    我还没有探索其他功能。

    是否有专门用于 DAC81416 的现成代码

    编辑:我也在 64 位 Windows PC 上运行此代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    您能否探测并确认 EVM 上是否有 SPI 信号?  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    在我这样做之前、请确认提供的 dll 文件是否可以在 64 位 Windows 计算机中使用?

    此致、
    Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、


    是的、我们可以在 64 位 WIN 系统中使用此文件。

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay、

    TEMPOUT 引脚输出 5V 电压是否正常? (通过 TP7 测量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    请详细介绍以下 TEMPOUT 引脚的功能。


    在 25°C 左右的正常运行条件下、输出应低于 1.34V。

    谢谢<
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay、我注意到、当 DAC 处于断电状态时、TEMPOUT 输出 5V、并在 DAC 处于上电状态时输出此屏幕截图中所示的值。 这是 EVM 还是 DAC 本身的一项功能? 我无法在 DAC EVM 指南或 DAC 数据表中找到与此相关的任何信息。

    看起来当 DAC 处于断电状态时、此引脚被拉高至 VDD、您能否将此问题上报给相关人员、以便数据表或 EVM 可以包含此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    感谢您的输入。 我会采纳这些反馈并将其传递给团队。 如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DAC EVM 原理图的屏幕截图、DAC_CS 连接到 ADBUS1
     

    但是、在 libMPSSE - SPI 库中、文档仅显示 ADBUS3 、ADBUS4 、ADBUS5 、ADBUS6、ADBUS7 可用于芯片选择
     libMPSSE 用户指南第 13 页 — SPI


    此外、您提供的 Python 代码将 CS 行设置为 ADBUS3、在 generic_spi.py 第 46 行中


    尽管如此、DAC EVM 仍能按预期通过 GUI 工作、这让我怀疑原理图中有误。 您能给我提供正确的原理图、以便我可以编写自己的 python 代码吗?  

    这是不可接受的、令人沮丧的;我花了大量时间尝试使该 DAC 正常工作、只是为了意识到 Python 代码和/或原理图中可能存在错误。  

    请尽快回到我这里。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    感谢您的意见。 我将仔细研究一下、然后由星期一返回给您。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、
     

    我已发送邮件、让我们连接到电话以解决问题。  
     
    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    出于所有适当的尊重、我不想花时间帮助 TI 修复他们的错误和令人困惑的文档、但是由于我现在别无选择、让我们打电话来尝试解决问题。 我会检查我的邮件。

    此致、
    Pranav。