This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:AIN 最大输入电压?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591528/ddc114-max-input-voltage-for-ain

部件号: DDC114
主题中讨论的其他器件: DDC112

我正在 DDC114 的两个 AIN 通道上使用偏置源、请参阅应用手册:Creating_a_DDC.for_the_DDC112 Bipolar_Input_Range_

我使用的是评估模块 (DDC11X-EVM)、并注意到在集成式 10M Ω 电阻器上施加 5VDC 偏置电压可实现合理的偏置电流、但不清楚是否可以通过将电压增加到 24VDC 来增大电流、或者是否应该降低电阻。

我正在使用的应用使用 PSD、因此我们需要测量拉电流和灌电流、因此希望获得双极范围。