This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:精确延迟(到 DRDY 下降沿的时间)计算

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591806/ads127l21-precise-latency-time-to-the-falling-edge-of-drdy-calculation

器件型号: ADS127L21

您好:

我们正在研究 ADS127L21 for FPGA (HDL) 仿真的行为模型。

因为我们需要 在多个 ADC 上同步采集和采样。 我们必须能够预测 ADC 处理链的延迟(首次输出采样的时间,或 DRDY 的下降沿)。

数据表说明了所有滤波器的延迟四舍五入值、而没有给出 此计算的直接公式、FIR3 除外。 您能否以公式的形式提供这些延迟、以便我们计算模型中的延迟? 如果无法做到这一点、您能否分享每个滤波器生成第一个样本所需的主时钟数?

对于 FIR1 滤波器、是 给定的延迟、包括初始 Sinc5 滤波器还是不包括。 如果是后者、Sinc5 滤波器的延迟是多少?

此外、我假设、由于这些表是分别为每个滤波器给出的、因此数据仅针对特定的滤波器而不是整个处理链给出、对吗?

 

此致、

Maciej Kopeć ć

Bustec Ltd. FPGA 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maciej Kopeć、

    我们没有用于精确滤波器延迟的公式。  数据表中的所有延迟数字都是实际测量值、四舍五入为 0.1 μ s 或 5 个有效位。   

    通过将指定的延迟除以 CLK 周期、您可以获得对 CLK 周期的良好估计。

    延迟时间是针对 整个处理链的时间、而不是针对每个单独的滤波器:

    表 7-4: 架空系统+SINC5+FIR1

    表 7-5: HEADER+SINC5+FIR1+FIR2

    表 7-7: HEADER+SINC5+FIR1+FIR2+FIR3

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用