This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:ADS1115-Q1 基准 TSSOP10 封装

Guru**** 2813075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592613/ads1115-q1-ads1115-q1-reference-tssop10-package

器件型号: ADS1115-Q1

您好:

ADS1115BQDGSRQ1 参考是否等同于 ADS1115QDGS@Q1 (R) 参考?

谢谢、此致、

Bruno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我对你的问题不确定。 您是否普遍询问两款器件的内部基准电压差异或两个器件型号之间的差异?

     ADS1115QDGSRQ1 和 ADS1115BQDGSRQ1 在电气上是等效的。
    区别在于、ADS1115QDGSRQ1 并未遵循 AEC-Q100 规定的所有资格认证。 ADS1115BQDGSRQ1 完全符合 AEC-Q100 标准。
    此外、这两款器件来自不同的制造厂。

    对于新设计、我们强烈建议使用 ADS1115BQDGSRQ1。

    此致、
    Joachim Wuerker