This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:当输入超出 FSR 时、ADS1115 是否会损坏?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592645/ads1115-will-ads1115-get-damaged-when-input-is-out-of-fsr

器件型号: ADS1115

尊敬的所有人:

问题:如果向 ADS1115 的模拟输入施加电压、该电压超出当前设置的 FSR 但在绝对最大额定值范围内、是否会损坏器件?

例如、在 3.3V 电源下、I 施加 2.5V 的输入电压(完全在绝对最大额定值范围内)、但增益设置为±0.256V。

该电压将连续施加很长时间(几年)。 我明白、在这种情况下、从转换寄存器读取数据将无用。

BTW:我对论坛和数据表有一个很长的了解,在我看来是一个相当简单的问题,有人以前会问过,但找不到答案。 如果这个问题在所有地方都得到了解答,我就忽略了:-)

此致、

Martin
Sofrides IO

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们 ADS1115 的关注。

    无论配置了什么 FSR、都可以持续向器件输入施加 ADS1115 电源电压范围内的任何电压。 根本就不存在器件损坏的问题。 当施加的输入电压大于 FS 时、您读取的转换数据会在 FSR 处被削波。   

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、

    哇,响应在闪电速度:-) 感谢您的解释,这确实解决了我的问题!

    祝您一切顺利、

    Martin Koster
    Sofrides IO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你非常欢迎马丁。

    有一个很棒的周末,
    Joachim Wuerker