This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5626:REF 引脚并联应如何设置内部或外部基准源

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592021/tlv5626-how-the-ref-pin-paralleling-should-set-the-internal-or-external-reference-source

部件号: TLV5626

您好、TI 人

 

我的客户在旧工程中发现 TLV5626 的故障芯片。

它们使用 2 个 TLV5626 并行 REF 引脚。

然后 2 个 TLV5626 也设置为内部基准模式。

我们认为故障的根本原因是、当芯片处于内部基准模式时、TLV5626 具有外部电压。 您同意吗?

客户计划将一个 TLV5626 更改为内部基准、将一个 TLV5626 更改为外部基准。

此类长期使用是否存在损坏风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘玉溪:

    是、如果两个器件都设置为内部基准模式、则在它们并行时可能会导致问题。 数据表第 12 页有一条注意事项、指出:“如果对 REF 引脚施加外部基准电压、则必须选择外部基准。“ 因此、您的失败很有可能是因为这一点。

    在外部基准模式下使用一个器件、在内部基准模式下使用一个器件应该可以正常工作、而不会出现任何问题。

    谢谢、
    Erin