This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:称量 Δ — Σ

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1234, ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593572/ads1232-weighing-delta-sigma

器件型号: ADS1232
Thread 中讨论的其他器件: ADS1234ADS1235ADS1261

您好、

我正在为一个新项目寻找一个 24 位 Δ — Σ 转换器。 该 Δ — Σ 转换器将用于连接 10 kg 至 40 吨的应变计、阻抗为 2 mV/V、350 欧姆。 您可以推荐使用寿命至少为 10 年的哪些组件?
3 或 4 应变片将安装在平台或筒仓下方。

我应该使用哪种接线方法:
使用具有比例基准和低电压单极激励源(≤5V)的多通道 ADC 测量多个并联的四线电阻式电桥

使用带有比例基准和低电压单极激励源(≤5V)的单通道 ADC 测量多个并联的四线电阻式电桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dion、

    此处列出了适用于新一代 TI 工艺且没有停产计划的建议 ADC。  这些 ADC 中的任何一个都应该在 10 年以上的产品生命周期内保持安全。

    ADS1232 - 2 个差分通道、24b、最大 80sps

    ADS1234 - 4 个差分通道、24b、最大 80sps

    ADS1235 - 3 个差分通道、24b、最大 7200sps

    ADS1261 - 5 个差分通道、24b、最大 40000sps

    还有较低成本且噪声较高的选项、但上述器件通常用于称重秤应用。

    关于建议的接线方法、多通道 ADC 方法将可实现更准确的测量、尤其是在平台上的负载不在中心时、如下所示。  但是、如果负载将始终位于中心、或者各个负载传感器的偏移和增益误差非常低、那么您可以使用单通道 ADC 并联所有负载传感器。

    请查看以下应用手册的第 6.7 和 6.8 节、 其中介绍了两种不同接线方法之间的许多权衡。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用