This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:用于计算转换时间的方法

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592514/ads7128-method-for-calculating-conversion-time

部件号: ADS7128

大家好、团队。

产品页面指示的采样率为 140ksps;但是、数据表的电气特性部分未指定该值。 您能否澄清一下确定 140ksps 采样率的条件?  

此致。

Tazoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tazoe:

    很抱歉,迟来的答复,因为我在美国的感恩节休假。

    此器件使用内部振荡器处理转换。 最大采样速率为 1MSPS。

    但是、由于 I2C 的速度限制、并且考虑到每个 12 位 ADC 转换都以 2 个 I2C 数据字节进行编码、因此通过 I2C 接口读取的手动转换限制为 140ksps。  

    如果器件在自主模式下运行、它将在内部以 1MSPS 进行转换、但并非所有这些样本都能够通过 I2C 读取、这是由于接口最大速度限制的原因。

    此致、
    Joel