This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC3256:DDC3256 支持最大输入电流

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593554/ddc3256-maximum-input-current-support-of-ddc3256

部件号: DDC3256

您好团队:
 
我对此有一些疑问、请检查并提供您的回答。
我计划在定制设计中使用 DDC3256 或 DDC2256、具体要求如下:
  1. 需要 256 通道 ADC 才能与 256 通道生物传感器通信。
  2. ADC 需要 10uA 至 20uA 的输入电流能力、因为生物传感器需要这么大的电流。
  3. ADAS1135 用于模拟器件的现有设计中、它不支持我们所需的太多输入电流。
  4. 如果我们找到合适的器件/选项、计划将其替换为 TI 器件。
关于 DDC3256、根据计算结果 FSRi = Q_FS / t_int = 6.4uA、但数据表中提到的最大输入电流为 1uA。 请澄清这一点。
 
请建议使用任何放大器解决方案来提高每通道电流。
 
请进行详细说明并提供相应的文档/参考设计。
 
此致、
Jyothi。