This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADC 的基准电源

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591840/ads7138-q1-reference-supply-for-adc

器件型号: ADS7138-Q1

大家好、我们在其中一个应用中使用 ADC ADS7138QRTERQ1。 在该应用中、在另一个板上生成 5V 电源(使用开关模式电源生成 5V 电源)、然后通过连接器将其连接到安装 ADC 的基板。 使用相同的 5V 电源为 DVDD 供电、然后通过铁氧体磁珠和电容器连接至 AVDD、如下所示 ((+5 ADC 1)):

所以我的问题是、这是为模拟电源 (AVDD) 供电的正确方法吗? 还是应该使用基准电源来在 ADC 中具有良好的精度? 请告诉我。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    很抱歉耽误回复。 我在美国度过了感恩节假期。

    我绝对不建议使用开关稳压器为 ADC 供电。 由于 AVDD 也是基准电压、因此它应尽可能干净(电源的误差小于 1/2LSB)。 AVDD 中的误差直接影响增益误差、因为 PSRR 不足以显著抑制电源噪声。 建议使用良好的 LDO 或电压基准。  

    此致、
    Joel