This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:设计外部 RC 滤波器的采样电容器值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593137/ads7953-sampling-capacitor-value-to-design-external-rc-filter

器件型号: ADS7953

您好、

我需要为 ADS7953 ADC 设计一个外部 RC 滤波器。为了计算 V_STEP、我需要 ADS7953 IC 的采样电容值。

我浏览了数据表、但找不到此信息。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    如需深入讨论这一点、建议观看有关驱动 SAR ADC 的 TI 高精度实验室视频(链接)。 它比我在文本中所能解释的要好得多。 简而言之、RC 滤波器有助于在转换之间快速为 ADC 采样电容器提供电荷、并且需要适当调整大小以避免稳定误差。

    此外、器件的输入电容为 15pF。

    此致、
    Joel