This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:SPI 寄存器 API/驱动器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589897/dac39rf10-spi-registers-api-driver

器件型号: DAC39RF10
Thread 中讨论的其他器件: DAC39RF12EVM

大家好、是否有任何可用的 API 和/或驱动程序来设置 DACRF39RF10/12 寄存器?

或者、我们可以从任何可用的 PC GUI 推导到嵌入式处理器的任何示例或任何内容?

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer、我们提供的 API 示例包含在 GUI 的安装程序中。 从 Web 下载 3.2 版本、您将在以下路径中看到它:

    C:\Users\ \Documents\DAC39RF12EVM\SW_Package\v3.2.0\DAC39RF12EVM Texas Instruments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。 这很有用。

    我假设没有嵌入式/C 库和/或 API、我认为这非常适合许多情况。

    尽管如此,我们将继续处理 您发送的信息并再次表示感谢。