This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:CAN't 通过 ADC36xxEVM GUI 连接到 ADC3664EVM。

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, ADC3664EVM, ADC3669, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1582060/adc3664evm-can-t-connect-to-adc3664evm-by-adc36xxevm-gui

器件型号: ADC3664EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3669、ADC3669EVM TSWDC155EVM

你(们)好

我无法通过 ADC36xxEVM GUI 连接到 ADC3664EVM。

请教我如何使用。

条件、
--通过 USB 电缆连接 PC 和 A
--从直流插孔输入 12V 电压
--验证 ADC3664EVM USB LED 是否亮起
--验证 ADC3664EVM 电源 LED 是否亮起

 

确认上述内容后、启动 ADC36xxEVM GUI 会导致错误、如图所示。

image.png

选中“Device Manager(设备管理器)“会显示 USB 识别、如下所示:

image.png

似乎是 FX3 USB 驱动程序错误。

我已卸载并重新安装 ADC36xxEVM GUI、但相同的问题仍然存在。

可能会出现什么问题?

此致、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    请给我们发送您的 ADC36xx EVM 图片、

    我们最近更新了 EVM HW、希望确保您在尝试使用的 GUI 中提供了正确的硬件。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的回复。

    我发送 EVM 图片。

    Kato 最好的摄政酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    请移除所有其他 USB 连接、然后关闭并断开 ADC3669 EVM。

    此外、也要关闭 EVM GUI。

    当仅将 ADC3669EVM 连接到 PC 或笔记本电脑时、请勿使用 USB 集线器打开 ADC、然后再次启动 GUI。

    它应该会起作用。 可能与连接到您的 PC 或笔记本电脑的其他设备或电路板发生冲突。

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我尝试过、但错误不会消失。

    此页面上有一个补丁 (SBAC273)、这与它有什么关系?
    原因是什么?
    此致、Kato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    展望这一点、明天就会做出响应。

    否您引用的补丁在此处不适用。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的回复。

    「我知道,我会很快回来的。」

    KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    您遇到的错误是由于未安装 TSWDC155EVM 采集板的驱动程序。 安装 ADC36xxEVM GUI 时应安装这些驱动程序。 将出现第二个安装窗口、用于安装“FX3 Drivers“。

     如果您已执行此操作但 GUI 仍无法正常工作、请执行以下操作:

    1.右键单击设备,然后单击更新驱动程序。

    2.点击“浏览我的电脑驱动程序“

    3.点击“让我从电脑上的可用驱动程序列表中选取“

    4.选择“Texas Instrumentses Sparrow Device“并点击旁边的进行安装

    这样可以解决该问题。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    感谢您的回复。

    我会尝试你告诉我的。 今天我无法处理、所以明天我会试一下。

    此致、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

     在没有 TSWDC155EVM 的情况下、是否可以使用 ADC36xxEVM GUI??

    Rob 说我们 只能使用 ADC36xxEVM GUI ADC3664EVM。

    此致、KATO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    ADC3669 系列不同于 ADC36xx 系列 ADC/器件。

    是的、您可以在不使用 TSW 板的情况下使用 ADC36xxEVM GUI。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    是、请确保您使用的是 ADC36xxEVM GUI 通信 ADC3664EVM

    实际上、ADC36xxEVM GUI 不能 不需要 TSWDC155EVM。 我们将推送 GUI 的更新、以在将来允许这样做。 但现在、您必须连接 TSWDC155EVM 才能使 GUI 正常工作。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob 和 Luke

    感谢您的回复。

    我明白。 我将尝试再见  TSWDC155EVM。

    此致、KATO