This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:IQ ADC 选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586313/adc12d1800rf-iq-adc-selection

器件型号: ADC12D1800RF
主题中讨论的其他器件: ADC32RF55

大家好、TI 支持团队

我想检查 TI 是否提供了明确指定接受的任何 ADC 直接模拟 I 和 Q 基带输入 (即,将模拟 I 和 Q 通道与外部 IQ 模块分开)、而不是仅指射频或 IF 输入。

我的要求摘要:

  • 通道:I 和 Q(2 通道)

  • 输入频率范围:0–250MHz

  • 输入信号:脉冲射频(首选基带 I/Q,差分)

  • 分辨率:14–16 位

  • 采样率:高达~3GSPS

  • 接口:最好是 JESD204B/C

问题:
TI 是否具有明确指定接受的 ADC 直接模拟 I 和 Q 基带输入 (独立的模拟 I 和 Q 通道)、而不是仅作为射频/中频输入?
如果有、请列出合适的器件型号(14–16 位类别、高达 3GSPS 或近距离型号)、以及用于 FPGA 连接的任何推荐评估模块或参考设计。

谢谢您、
Sudarshan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何符合您标准的 2 通道 ADC 都是可行的。 无论是 2 个时域数据通道还是来自外部混频器的 I 或 Q 通道、ADC 本身并不关心您提供哪种类型的数据。 ADC32RF55 8 倍实时抽取率模式下的 3GSPS 采样将为您提供经过滤波的 375MHz 基带、其 300MHz 周围位于抽取滤波器的通带中。 我会推荐这种方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。
    如果我有任何疑问可以 ping 回吗?