This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:输入漏电流

Guru**** 2766775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593012/ads1018-q1-input-leakage-current

器件型号: ADS1018-Q1

您好的团队、

如果客户在单端配置中使用 ADS1018-Q1 ADC、并想了解漏电流。 当我使用 I=V/R 进行计算时、是否只使用共模输入阻抗? 或者、是否需要计算共模输入阻抗的漏电流和差模输入阻抗的漏电流?

您能帮助分享一个图表来展示如何理解这两种不同的阻抗吗?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、  

    在单端测量中、客户需要根据将使用的满量程范围、使用输入信号电压除以共模输入阻抗。

    I_Leakage = V_SIGNAL / R_cm  

    这种简化没有考虑输入电压为 0V 时出现的漏电流、而是考虑了满量程范围内的最坏情况。  

    示例:

    满量程范围下为单端

    V_IN = 2.048V、FSR = 2.048(输入阻抗@ 2.048V = 6Mohm)  

    I_LEAKAGE = 2.048V/6M Ω≅0.341uA

    简化的单端方框图:

    此致、  

    Andrew