This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908S125:VCM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3908S125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592248/adc3908s125-vcm

部件号: ADC3908S125

尊敬的先生:  

以下是 TIA 和 ADC 的原理图:
第二百一十三章  
ADC:TI - ADC3908S125
鉴于输入电流为直流的情况、我们想将 TIA 和 ADC 之间的耦合更改为直流。请帮助评估是否可以实现以及如何实现

1.png

2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生 :    

    请帮助检查它 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    如果您要将 TIA 或放大器直流耦合到 ADC39xx ADC、请确保放大器可以根据数据表为 ADC 的两个模拟输入提供 1.275V 的输出共模电压。

    此致、

    Rob