This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7821:在系统中不使用任何负电源的情况下生成的三角波

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7821, DAC82002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591640/dac7821-generating-triangular-wavefor-without-the-use-of-any-negative-supply-in-the-system

器件型号: DAC7821
Thread 中讨论的其他器件: DAC82002

我需要使用 DAC7821 芯片生成三角波形、是否可以在不使用任何负电源的情况下实现相同操作/ DAC 芯片输出端使用的运算放大器需要负电源。 请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当您的问题从美国假期返回星期一时、团队将审查您的问题。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过对方波进行积分或使用带有比较器和积分器的自振荡电路、您可以使用单电源运算放大器生成三角波形。 这两种方法都需要适当地对电路进行偏置、以确保输出波形保持在单电源的正电压范围内、这可以通过分压器来创建虚拟接地或通过仔细管理运算放大器的正负饱和电压 (\(V_{sat}\) 来实现。 中国人民银行物业搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果使用正基准、MDAC 通常需要为输出端的跨阻放大器提供负电源、而在使用负基准电压时、则需要为基准电路提供负电源。   

    如果您想完全在正域中运行、我推荐使用 DAC82002。

    谢谢、

    Paul