This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82002:RSTSEL 至 GND、是否需要电阻器?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82002, DAC82002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593631/dac82002-rstsel-to-gnd-do-i-need-resistor

器件型号: DAC82002

大家好、 我将在应用中使用 DAC82002。
在数据表中、在图 8-8 中、RSTSEL 和 GND 之间有一个电阻器。
在项目 DAC82002EVM 中、您不使用连接到 GND 的电阻器(图 4-2、只有连接到 VDD 的电阻器)。
我想将 RSTSEL 连接到 GND。 我需要这个电阻器吗? 什么理由在 RSTESL 和 GND 之间使用电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wojciech:

    您可以将 RSTSEL 引脚直接连接到 GND。  在某些情况下、我们在该引脚上放置了一个电阻器、用户可以选择稍后修改器件。  这不是必需的。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢