This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:输出电容的必要性

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593544/dac60508-necessity-of-the-output-cap

部件号: DAC60508

您好、

DAC60508 的输出电压和电流为 DC 3.3V (max)、30mA (max)。 建议放置任何输出电容器吗? 如果是、电容是多少?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miatsu-san、

    无需输出电容器、但我们建议使用电源旁路电容器。  10nV-100nF 最好。

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    非常感谢。 它已被解决。

    谢谢、