This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:10MHz 输入端的 SNR 有多大

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593614/ads8861-how-much-the-snr-at-10mhz-input

器件型号: ADS8861

我计划使用采样速率为 1Msps 且输入信号频率为 10MHz 的 ADS8861。 我想知道在这种情况下 SNR 会降低多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    感谢您的发布。 根据奈奎斯特定理、10MHz 信号的采样速率应至少为频率= 20MSPS 的 2 倍。 在 1MSPS 下的采样将导致真正的输入信号在输出端反射并导致混叠。 输出将会很糟糕。 我推荐使用 ADS9219 等 20MSPS ADC或高速 ADC、您可以点击 此处进行浏览

    此致、

    Samiha