This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218:请求确认 DAC8218 数据表中可能的拼写错误(配置寄存器默认值和增益设置)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1594678/dac8218-request-for-confirmation-of-possible-typos-in-dac8218-datasheet-configuration-register-default-value-and-gain-settings

器件型号: DAC8218

您好、

我想确认关于 DAC8218 数据表的两点(文档号 SBAS460A)。
我的问题与第 49 页的描述有关、特别是“内部寄存器“一节和表 11。

1、配置寄存器默认值

数据表指出:

“表 11. Configuration 寄存器(默认值= 2000h)“

但是、根据表中的位定义、预期的默认值看起来是 8000h、而不是 2000h。

您能否确认 2000h 是否正确、或者这是否是印刷错误且正确的默认值应为 8000h?

2.增益 A 和增益 B 位描述 (D8、D7)

数据表指出:

“对于输出范围= GAIN-A、将 GAIN-A 位设置为‘0' 6 × REF。“
“对于输出范围= GAIN-A、将 GAIN-A 位设置为‘1'。4 × REF “

我想验证第二行。
根据器件架构和相关说明、增益 A = 1 的范围实际上可能是 3 × REF A、而不是 4 × REF A

您能否确认 4 × REF-A 是否正确、或者是否应该是 3 × REF-A?

公钥

您能否验证数据表中的描述是否正确、或者上述内容是否为印刷错误?
请您作出澄清。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    配置寄存器中的默认值不正确、其读数应为 8000h。 我们在系统中注明了这一点、以便将来修复数据表。

    4 x REF-A 是正确的值。

    谢谢、
    Erin