This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04 输入电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1594088/ads131a04-ads131a04-input-voltage

器件型号: ADS131A04

尊敬的团队: 

我们计划使用 ADS131A04、并且输入电压范围低于该范围

AIN1P ->+/- 2.5V
AIN1N ->- 6.35uV
是否应该在 ADS131A04 中添加+/- 2.5V 基准? 如果是、请建议使用可确保达到–2.5V 的器件

谢谢
Bosco

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    ADS131A04 可在启用内部电荷泵 (VNCPEN = 1) 后测量双极信号、但 AINxP 和 AINxN 的绝对电压限制为 AVSS-1.5V 和 AVDD、因此不能将+/–2.5V 信号直接连接到 ADS131A04 输入。  

    您可以禁用内部 电荷泵(默认情况下 VNCPEN = 0)、并在 ADS131A04 上为 AVDD 使用 5V 电源、提供外部 2.5V 电压基准(仅内部基准电压为 2.442V 或 4.0V)、然后将输入与 2.5V 共模电压相移并使用伪 差分或全差分输入配置、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale LI:

    感谢您的支持。

    完成后、将与您分享进一步的建议和支持。

    同时、如果您对所述配置有任何参考冲突、请分享。

    还想检查我们是否可以  在 TINA TI 中对该器件 ADS131A04 进行仿真?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    没问题、如果您将来可以分享您的原理图、我可以查看。

    除 IBIS 模型之外、TI 没有任何针对该器件的模型。

    BR、

    Dale