This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:AMC1306E25 技术咨询

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593385/amc1306e25-amc1306e25-technical-consultation

器件型号: AMC1306E25
主题中讨论的其他器件: AMC1336

尊敬的团队:

客户目前正在开发总线电压检测电路。 根据数据表说明、在差分输入的低端输入中串联了一个与检测到的电阻相等的匹配电阻器。 是否需要向该差分输入端添加其他保护电路(例如用于防止过压钳位的二极管)? 是否可以将 RC 添加到输入部分?

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    使用 AMC1336 可能更简单、这意味着更高的输入阻抗和更低的输入偏置电流可以避开该 R3 补偿电阻器。  

    通常不建议使用二极管、因为二极管会引入额外的漏电流、从而影响精度。 我看到它们在输入端已经有一个 RC 滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我想问另一个问题。 您是否有用于 310v 总线电压检测实际应用的特定演示板原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档中有一个有助于的电路: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf