This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADS1258:EP 是 EP、每通道支持高达 20uA 的模拟输入电流

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593508/ads1258-ep-is-ads1258-ep-supports-analog-input-current-upto-20ua-per-channel

器件型号: ADS1258-ADS1258 EP
Thread 中讨论的其他器件: ADS1258OPA2320

您好团队:

 

根据 ADS1258-ADC (16 通道 EP) 的数据表、SBCS[1:0]= 11 时的传感器偏置(电流源)为 24uA。

这是每通道的模拟输入电流吗? 请确认。

此外、还建议 ADC 支持高达 20uA 的电流、分辨率为 24 位和编号 通道数量可以是 16 至 256 个通道。

 

此致、

Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai jyothi:

    传感器偏置电流源 (SBCS) 是一项集成功能、有助于确定传感器引线是否断开。 工作原理是将小电流注入 ADC 引脚:如果电流流经连接的传感器、ADC 将测量一个小电压;如果未连接传感器、SBCS 会将 ADC 输入拉至电源轨、从而产生接近满量程的电压。 因此、SBCS 不是输入电流

    可以从 ADC 输入阻抗推断输入电流。 ADC 输入阻抗为 65k Ω、因此输入电流的近似值为 1V/65k Ω= 15uA。 如果您希望获得非常低的输入电流、建议使用在 MUXOUT 和 ADCIN 引脚之间连接有一个缓冲器的此器件。 假设添加一个缓冲器、ADS1258 可能是满足您要求的理想选择(16 通道、24 位)

    您是否需要 EP 器件? 这将大大限制我们的产品

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的解释。

    是的、ADS1258 足以满足我的需求、因为我们的应用是医疗应用、所需温度为–40°C 至+85°C°C。

    我的理解是、ADS1258 最多支持  根据您的建议和我提到的 ADS1258EVM 文件、添加缓冲器 (OPA2320) 后、每通道输入电流为 15uA(由于 ADC 输入阻抗为 65K Ω)。

    根据我们的定制要求、我们要求模拟输入 的每通道应支持最大 20uA 的输入电流、为了实现这一点、我是否需要为每个通道添加 TIA(跨阻放大器)电路、或者缓冲器 (OPA2320) 就足够了、请确认。

    如果是、请针对该要求建议合适的多通道缓冲器/TIA、并分享任何具有 TIA(特定于 20uA 要求)的参考设计和 相同的测量数据。

    该实现必须用于 定制电路板中的 512 个通道。 在这种情况下、我必须对 512 通道使用 32 个 ADS1258 IC 和缓冲器/TIA 电路。

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai jyothi:

    我想我对你想做什么感到困惑

    您的原始问题与“每通道模拟输入电流“有关、在我看来、这 是 ADC 输入在运行时产生的电流。 您可以将其视为泄漏或无用的电流。 例如、该电流会与您的传感器相互作用并导致误差。 您通常希望输入电流尽可能低。 因此、我建议使用缓冲器来减小漏电流、以便只测量所需的输入信号

    如果您想要测量 电流、则 ADS1258 无法直接测量电流。 您需要将该电流施加在电阻器(分流器)上以测量电压、或按照建议使用 TIA。 有助于准确了解您尝试测量的内容、例如光电二极管、以及电流范围是多少(最大电流和电流分辨率)

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    是的、我理解、但为了确认、我询问了缓冲区的相关信息。

    现在按照我的定制要求 我们需要有一个具有 TIA 的 ADC、 请听 与 ADS1258 和 TIA 共享 10uA 至 20uA 的任何参考设计

    你也可以提出任何建议 通道>16 的 ADC 芯片 您可以使用支持这一要求的工具。

    下面是计划在我们的定制设计中实现的接口流程、请检查并在出现任何问题时帮我更正。

    生物传感器 (512 通道、10–20µA)→TIA(电流-电压转换)→外部 ADC (ADS1258 x 32)(SPI 接口)→ Intel Agilex –5 SoC →NXP i.MX8M 四核主机处理器

    我希望菊花链 SPI 可用于多个 ADC、如上所述。

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai jyothi:

    我们没有任何 TIA + ADS1258 参考设计。 以下是分立式 ts 电路的设计、该设计通常适用于任何 TIA 应用: https://www.ti.com/lit/an/sboa268b/sboa268b.pdf?TIA=1764777885172&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您需要更具体的建议、也可以在放大器 E2E 论坛中发布问题。 我不是要求提供此类信息的最佳人选、因为我不知道这些团队开发的所有新设备。

    最后、您介绍了有关“菊花链 SPI“的内容 — 请注意,ADS1258 不支持菊花链通信、因此您需要为每个器件使用分立式 CS 信号

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的确认。

    您能否针对我的要求推荐一款支持菊花链 SPI 的器件(在之前的线程中提到)?

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai jyothi:

    下面列出了我们包含菊花链功能的现有 ADC。 它们按通道数排序、从高到低: https://www.ti.com/product-category/data-converters/adcs/precision/products.html#2192=Daisy-Chainable&sort=1028;desc&

    我看不到任何器件提供 16 个具有菊花链功能的单端信号。 当然、有 8 通道 ADC 具有此功能

    我们计划在下个月左右发布此类器件(主要是下一代 ADS1258)、但在该器件实际发布之前、我无法对此进行进一步讨论。 如果您愿意、您可以在几周内再次查看

    -布莱恩