This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:有关过时数据的问题

Guru**** 2770125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1594327/ads7951-q1-question-about-stale-data

器件型号: ADS7951-Q1

您好:  

我们计划在自动 2 模式下使用此器件、并每 500us 从所有 8 个通道读出一次数据(而不是在没有暂停的情况下持续循环遍历所有 8 个通道)。 我们担心、如果我们以这种方式使用器件、那么每次我们读取所有 8 个通道时、其中一个通道的数据将过时 500us 秒。 此问题基于我们对器件的申请/转换方案的解释。 我们解释说、当输出第 8 个信道数据时、第 1 个信道数据正在转换、因此、当我们在 500us 后再次开始请求所有 8 个信道数据时、信道 1 的数据将变为 500us 过时。  

如果以这种方式使用设备、您能否确认是否会出现此过时数据表单?  

此致、

- Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    否、不会发生这种情况。 不会存储每个通道的转换结果、在转换缓冲区中只会保存一次转换并移出一次转换结果。 因此、您将看到的最大延迟是一个 SPI 帧的长度。

    这是因为在自动 2 模式下、多路复用器在 SPI 帧 n 中进行切换并获取输入信号、并且 SDO 在下一帧 (n+1) 中输出该通道的相应数据。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:  

    感谢您的答复!  

    此致、

    - Josh