This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1418EVM:使用 TSW1418EVM GPIO

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW1418EVM, TSWDC155EVM, ADC3683, ADC3683EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591389/tsw1418evm-usage-of-tsw1418evm-gpios

部件号: TSW1418EVM
“主题“中讨论的其他器件: TSWDC155EVMADC3683、ADC3683EVM

您好:

我们使用 TSW1418EVM 高速数据采集卡、并希望控制 FMC 连接器 (FMC 引脚 G21...G25) 上提供的 4 个 GPIO。  

是否可以使用“High Speed Data Converter Pro GUI“(HSDC Pro GUI) 单独控制 4 个 GPIO?  

如果没有、是否还有其他可能让用户访问 4 个 GPIO?

非常感谢大家的参与!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对延迟深表歉意。 无法通过 HSDC Pro 控制 TSW1418EVM 上的 GPIO 引脚。 您可以通过创建您自己的定制 FPGA 固件来控制这些引脚。 但是、我们没有为 TSW1418 提供示例资源。 我们正在淘汰此采集卡、并已切换到 TSWDC155EVM 来实现每秒兆采样率高速 ADC。

    请问您为什么使用 TSW1418EVM 此 EVM 与哪个器件 (ADC 或 DAC) 搭配使用? 也许我可以建议一个更好的解决方案。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 adc3683 作为被测器件、它组装在我们自己的印刷电路板上。 出于测试目的、我们希望可以通过数据采集卡完全访问 adc3683(不使用 ADC 评估板)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于定制设计的电路板、我们不支持 FPGA 固件。 虽然 TSW1418 不用于 ADC3683EVM、但它兼容。 考虑到电路板的 FMC 连接器引脚映射与 TSW1418 上的 FMC 连接器引脚映射一致、您应该能够将其用于您的设计、但您必须创建自己的固件。 很抱歉、我无法就此提供更多帮助。

    此致、

    Luke Allen