This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCX140EVM-SW:尝试下载和运行 EVMADC3663 v1.1.0 时收到错误。 请帮助我解决问题

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589552/adcx140evm-sw-receiving-error-when-trying-to-download-and-run-evmadc3663-v1-1-0-please-help-me-resolve

器件型号:ADCX140EVM-SW
主题中讨论的其他器件: ADC3663EVM

“脚本中未处理的异常“

“由于未处理的异常、无法执行脚本'main':无法加载 dynlib/dll 'folder'“

回溯(最近一次呼叫):
 文件“PyInstaller\loader\pyimod03_ctypy",“,第、第 53 行、位于_init__
 文件“ctypes\__init_.py",“,第、第 379 行、位于__init__中
FileNotFoundError:找不到模块“C:\Users\Tim.cleden\OneDrive — 北京京东方科技有限公司\Documents\DExclos\ADC36xxs\v1.1.0\_internal\TI_FTDIx64.dll“ Texas Instruments(或它的一个依赖项)。 尝试使用带有构造函数语法的完整路径。

上述例外是以下例外的直接原因:

回溯(最近一次呼叫):
 文件“main.py",“,第、第 26 行
 文件“ “、第 1360 行、位于_find_and_load 中
 文件“ “、第 1331 行、位于_find_and_load_unlocked 中
 文件“ “、第 935 行、位于_LOAD_UNLOCKED
 文件“PyInstaller\loader\pyimod02_importer.py",“,第、第 419 行、位于 exec_module 中
 中的文件“gui_callbacks.py"第“第 6 行
 文件“ “、第 1360 行、位于_find_and_load 中
 文件“ “、第 1331 行、位于_find_and_load_unlocked 中
 文件“ “、第 935 行、位于_LOAD_UNLOCKED
 文件“PyInstaller\loader\pyimod02_importer.py",“,第、第 419 行、位于 exec_module 中
 文件“adc36xxevm\___init___.py",“,第、第 3 行、如所示
 文件“ “、第 1360 行、位于_find_and_load 中
 文件“ “、第 1331 行、位于_find_and_load_unlocked 中
 文件“ “、第 935 行、位于_LOAD_UNLOCKED
 文件“PyInstaller\loader\pyimod02_importer.py",“,第、第 419 行、位于 exec_module 中
 文件“adc36xxevm\ADC36xxEVM_CMOS.py",“,第、第 17 行、如所示
 文件“ “、第 1360 行、位于_find_and_load 中
 文件“ “、第 1331 行、位于_find_and_load_unlocked 中
 文件“ “、第 935 行、位于_LOAD_UNLOCKED
 文件“PyInstaller\loader\pyimod02_importer.py",“,第、第 419 行、位于 exec_module 中
 文件“adc36xxevm\ftd2xx_controller\___init___.py",“,第、第 1 行、请参见
 文件“ “、第 1360 行、位于_find_and_load 中
 文件“ “、第 1331 行、位于_find_and_load_unlocked 中
 文件“ “、第 935 行、位于_LOAD_UNLOCKED
 文件“PyInstaller\loader\pyimod02_importer.py",“,第、第 419 行、位于 exec_module 中
 文件“adc36xxevm\ftd2xx_controller\ftd2xxController.py",“,第、第 19 行、在中
 文件“ctypes\__init__py",“,第、第 460 行、位于 LoadLibrary 中
 文件“PyInstaller\loader\pyimod03_ctypy",“,第、第 55 行、位于__init__中
pyimod03_ctypes.install。 .PyInstallerImportError:无法加载 dynlib/dll 'C:\\Users\\Tim.cleden\OneDrive — 北京京东方科技有限公司\\Documents\\ADC36xxEVM-0\\v1.1.0\\_internal\\TI_FTDIx64.dll' Texas Instruments。 当应用程序被冻结时、很可能找不到此 dynlib/dll。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    此错误表明缺少某些 GUI 所需的文件。 请尝试以下操作:

    1. 卸载并重新安装 GUI
    2. 转至 Documents\ADC36xxEVM\v1.1.0\_internal Texas Instruments、查找名为“TI_FTDIx64.dll"的“的文件

    请告诉我尝试时会发生什么情况、我可以帮您进行调试。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke、我确实列出了文件夹中的文件。  是否仍应重新安装?

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尝试重新安装并告诉我这是否解决了问题。 通过查看 GUI 代码可以了解导致这种情况的原因。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试过此操作、但仍然得到相同的错误。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    好的、谢谢。 我想我看到了这里发生的事情、看起来像是 GUI 中的一个错误。 有趣的是、没有其他人经历过这种情况。 让我看看我能否快速修补此问题、以便您尝试一下。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、我认为这个错误是由于 Windows 无法检测 EVM 上 FTDI USB 器件的驱动程序造成的。 如果未找到驱动程序、则不会加载此.dll。 您是否购买了 ADC3663EVM? 如果是、您应该只需将 EVM 连接到 PC 即可。 可能需要几秒钟的时间才能识别设备并下载驱动程序。 然后、GUI 应正常运行。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    插入评估板似乎可以正常工作、但当我打开 GUI 时、会弹出一条错误消息、指出它仅支持电路板的修订版 G。  是否有支持修订版 E 的内容?  这就是我们手头的东西。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您能给我们发送一个 pic、说明您拥有的 EVM 并正在尝试工作吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是它的样子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    对延迟深表歉意。 GUI 向后兼容旧版 EVM、但我想我忘记删除此错误消息。 我推了一个补丁来解决这个问题、因此它现在应该可以正常工作。 请下载新版本 (v1.1.1) 并告诉我您是否仍有问题。

    https://www.ti.com/tool/download/SBAC271

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke!  我下载了新软件。  当我插入评估板并打开应用时、仍会收到如下所示的错误。  关闭错误框后、应用程序将关闭。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    这对我来说很好 该错误表明存在 SPI 问题。 请确保在设置硬件和运行 GUI 时严格遵循用户指南、因为 GUI 只能在连接、上电和计时的硬件情况下正常工作。 您可以在此处找到用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/SBAU366

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luke、这帮助我得到了一点更远、但我遇到了更多的问题。  我可以联系您的电话号码吗?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我将关闭此帖子、并会向您发送电子邮件、以便我们可以解决您面临的任何其他问题。

    请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob