This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:关于 AVSS 的余量电压

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591625/amc7834-regarding-headroom-voltage-for-avss

部件号: AMC7834

您好:

在我上一个与偏置控制器 AMC7834 相关的主题中:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590156/amc7834-queries-related-to-the-bias-controller-amc7834

建议、如果我计划将双极 DAC 的输出范围设置为–5V 至 0V、则需要为 AVSS 提供 300mV 的余量、以便覆盖整个输出范围。 这意味着提供 AVSS =–5.3V。

这是否意味着如果 I SUPPLY –5V 至 AVSS 引脚、DAC 输出的范围为–4.7V 至 0V?

在 AVSS 引脚中使用–5V 会产生什么后果(对于计划的–5V 至 0V DAC 输出范围)?


此致、
Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binayak:

    使用–5V 电源时、您更有可能看到大约–4.95V 的最小输出。 余量规格为 300mV 更与电流源能力有关。 如果您从 DAC 提供电流、电压将会下降。 负模式下、情况相反、如果您将电流灌入 DAC、电压会升高。 在 VSS 为–5V 和 DAC 输出为–5V 的情况下、如果将 10mA 灌入 DAC、电压将升高~300mV 以补偿缺少的余量。 如果您的 VSS 为–5.3V、DAC 输出为–5V、则将 10mA 灌入 DAC 只会将输出升高约 25mV。  

    如果您的应用能保证不拉电流、–5V VSS 大多正常工作、只会获得整个输出范围。 如果您的应用拉取电流、则可能不会看到低于–4.7V 的 DAC 输出。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erin。 我的怀疑现在已经很清楚了。